Grundfos ajuta locuintele inundate cu pompe de evacuare apa

01/08/2014

Donatie pompa

Sătenii din Comănești își vor putea evacua apa din locuință în aproximativ o oră, datorită unei pompe donate de Grundfos.

Grundfos Pompe Romania susține, pentru al treilea an, activitatea Habitat for Humanity și donează  o pompă de 220V, specializată în evacuarea apelor uzate provenite din inundațiile din ultimele zile. Pompa va ajunge astăzi și va fi pusă în funcțiune imediat, cu ajutorul voluntatilor de la Habitat Comănești.

Cele peste 350 gospodării afectate vor beneficia de pompa de drenaj, prevăzută cu un filtru de aspirație și cu un regulator de nivel pentru pornire și oprire automată.

Aceasta dispune de o tehnologie specială pentru a permite trecerea liberă a particulelor de 12 mm, fiind potrivită pentru pomparea apei de suprafață, apei subterane și celei pluviale.


    Facebook Twitter LinkedIn