Pompa Hilge in topul Best 2013

17/04/2014

Pompa Hilge in topul BEST 2013

Pompa Hilge in topul "the best of 2013"

Noua gama de pompe Hilge a fost aleasa in topul celor mai bune produse din anul 2013 de catre apreciatele reviste internationale Chemie Anlagen VERFAHREN si Chemical Plants & Processing.

Pompele GHP de la Hilge au concurat cu alte 12 "cele mai" inovatoare produse si au intrat in topul primelor trei.

GHP sunt pompe autoamorsante, cu un singur rotor, construite pe caracteristicile F&B-HYGIA si optimizate pentru o functionare fiabila in conditiile dificile ale proceselor CIP. De exemplu, sunt utilizate in aplicatii cu lichide ce au un continut ridicat de aer, proiecte specifice industriei farmaceutice.

 


    Facebook Twitter LinkedIn