Conlift safety warning

01/06/2015

The affected product looks like this

AVERTIZARE IMPORTANTA PRIVIND SIGURANTA REFERITOARE LA POMPELE GRUNDFOS CONLIFT

Grundfos a emis o avertizare de siguranță pentru un model mai vechi al pompelor CONLIFT produs în sau înainte de săptămâna 47 din 2007. Pompele din acea perioadă pot prezenta un risc sporit de incendiu în anumite situații.  

 

Prioritatea noastră principală este întotdeauna siguranța și fiabilitatea produselor. De aceea Grundfos emite această avertizare de siguranță pentru pompele Conlift existente în diverse instalații.

 

CONLIFT sunt pompe compacte, profesionale, pentru evacuarea apei de condens din clădiri comerciale sau din gospodării private. Aceste produse sunt folosite atunci când apa de condens nu se poate scurge în mod natural sau când sursa de condensat este localizată mai jos decât nivelul refulării. Aplicația tipică este extracția apei de condens din boilere, coșuri, aparate de aer condiționat, dezumidificatoare și frigidere cu condensare.

 Pe baza investigatiilor proprii facute de catre Grundfos, s-a ajuns la concluzia ca, in anumite conditii, inclusiv la prize mai mici de 10A, motorul pompelor  CONLIFT produse inainte de saptamana 47/2007 (inclusiv) se poate supraincalzi ceea ce poate duce la incendii.  

Toate pompele CONLIFT produse dupa saptamana 48/2007 nu prezinta riscuri de incendiere deoarece designul acestor pompe difera fata de modelul precedent.  

Grundfos indeamna utilizatorii finali sa verifice pentru a vedea daca au o pompa CONLIFT care a fost afectata sau nu, iar in cazul in care aceasta a fost afectata, sa-si contacteze instalatorul imediat pentru o inlocuire gratuita a pompei afectate.

 

Clientii care au intrebari pot contacta distribuitorul local Grundfos sau instalatorul sau sa citeasca mai multe informatii la  www.grundfos.com/conliftsafetywarning.html. 

 

Acțiuni corective

1) Grundfos va înlocui orice pompă CONLIFT produsă până în săptămâna 47/2007 (inclusiv) cu o pompă CONLIFT nouă. Această înlocuire este gratuită pentru utilizatorul final, iar Grundfos va acoperi costurile legate de înlocuirea produsului.  

2) Riscul de incendiu este puțin probabil, dar nu poate fi exclus. În consecință, dacă un utilizator final vrea să evite orice risc până la înlocuirea produsului, pompa trebuie oprită. Totuși, aparatul conectat, de exemplu boilerul, aparatul de aer condiționat, dezumidificatorul sau frigiderul cu condensare trebuie de asemenea oprit din cauza riscului de scurgere a apei.

3) Grundfos informează distribuitorii, instalatorii și utilizatorii finali că pompele CONLIFT din perioada respectivă pot prezenta un risc crescut de incendiu și că trebuie adoptate măsuri corective.

4) Grundfos publică avertizările de siguranță pe website-urile Grundfos relevante și oferă asistență și informații suplimentare atât la nivel central, cât și la nivel local.

 

NOTA – Prezenta informare NU vizeaza aceste modele de pompe: CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 sau CONLIFT2 pH+.

 

Ne cerem scuze daca s-au cauzat eventuale neplaceri, dar siguranta si fiabilitatea sunt prioritatea numarul unu pentru Grundfos.  

 

conlift

Grundfos CONLIFT

Pompa CONLIFT afectata arata astfel.  


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati