Abordarea noastră

Conceptele noastre de bază

Sustenabilitatea și responsabilitatea sunt o parte integrantă a afacerii noastre.

Grundfos operează cu patru concepte de bază: conformitate și responsabilitate, sustenabilitate și valorile comune.

Conformitate și responsabilitate

Noi credem că avem o obligație ca întotdeauna să fim responsabili - în afaceri și în societate. Noi ne conformăm cu standardele internaționale și locale, regulamentele și legislația oriunde ne desfășurăm activitatea.

Mai mult, Grundfos îndeplinește sau depășește conformitatea referitoare la așteptările legale, etice și publice pentru o companie. Suntem convinși că avem o responsabilitate față de mediu, angajati, si comunitatile locale, utilitatea produselor noastre, precum și un comportament corect față de clienții noștri, furnizori și concurenți.

Sustenabilitate

În plus față de responsabilitatea și conformitatea corporativă, sustenabilitatea este un concept cheie în Grundfos. Obiectivul general pentru această generație este să predea planeta pământ pentru următoarea generație ca un loc mai curat și mai energizant decât am moștenit. Sustenabilitatea se referă satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi atât în ​​termeni de resurse naturale cât și bunăstare socială.

În Grundfos, sustenabilitatea este în primul rând legată de modul în care noi răspundem la provocările climatice, așa cum este formulat în Intenția de Inovare și în "Cartea Albă Grundfos - răspunsul nostru la schimbările climatice".

Valori comune

Pentru a maximiza valoarea trebuie să aducem conformitatea, responsabilitatea și sustenabilitatea la un nivel chiar mai mare, și anume crearea valorii comune. Pur și simplu, în scopul de a crea valoare pentru Grundfos, avem nevoie de a crea valoare pentru oamenii din țările în care ne desfășurăm activitatea.