Drinking water for the University of Aachen Medical Faculty

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

Situaţia

Cladirea Facultatii de Medicina a Universitatii Aachen deserveşte un număr mare de persoane si necesită multă apă potabilă, aproximativ 500 m³ în fiecare zi. Cu toate acestea, nu numai cantitatea de apă trebuie să fie cea corectă, ci şi presiunea apei trebuie mentinuta. Alimentată central, la 4,5 bar, presiunea reţelei municipale de alimentare cu apă potabilă din Aachen nu este suficientă pentru toate părţile clădirii Clinicii Universitare. Prin urmare, a trebuit, de asemenea, instalat un hidrofor.

O dată ce s-a decis că hidroforul (DEA), care a fost utilizat prima dată acum 20 de ani, trebuia înlocuit, inginerul Jürgen Peters (Şef pentru Salubritate şi Aprovizionarea cu Gaze la UKA) şi planificatorul Kurt Carels (Construcţii şi Operaţiuni Imobiliare, NRW Aachen), împreună cu Franz Josef Wirtz (Ingenieurbüro TEN), au căutat o noua solutie. „Pe de-o parte, instalaţia veche nu mai era de ultimă generaţie. În plus, era supradimensionată ca urmare a măsurilor noastre de optimizare a apei potabile”.

Soluţia Grundfos

Din iulie 2004, sunt în funcţiune la Clinica Universitară trei instalaţii hidrofor din seria Hydro 2000 ME, fiecare echipată cu patru pompe CRE. Cu o deplasare volumetrică maximă de 160 m³/h pe instalaţie şi presiuni de 8,2 bar, 8,1 bar şi 8,0 bar, garantează că toţi consumatorii din Clinică (cabinetele medicale, zonele cu pacienţi şi laboratoare, tehnologia de stingere a incendiilor, care este, de asemenea, conectată) sunt alimentate cu apă potabilă.

Rezultatul

Carels şi Peters au considerat că tehnologia Hydro 2000 ME este benefică graţie uşurinţei de exploatare şi întreţinere şi dimensiunilor sale compacte care economesc spaţiu. La înlocuirea lucrurilor „vechi” cu „noi”, de multe ori este disponibil doar un spaţiu limitat, ceea ce s-a întâmplat şi la Aachen. În plus, tehnologia Grundfos s-a dovedit câştigătoare prin consecvenţa nivelului său înalt de presiune de curgere şi debit. Utilizarea pompelor cu turaţie reglabilă reduce, de asemenea, la minimum riscul de lovitură de berbec.

Fluctuaţii grave ale presiunii apei în amonte de DEA pot avea efecte semnificative asupra componentelor DEA în sine sau asupra presiunii de alimentare. Acest lucru poate duce la o creştere drastică a frecvenţei de comutare a pompei („comutare oscilantă”) sau la fluctuaţii de presiune nedorite/lovitură de berbec pentru consumator. Schimbările rapide şi frecvente de consum după DEA sunt, de asemenea, nedorite, putând duce la o lovitură de berbec, zgomot şi un grad ridicat de presiune asupra componentelor instalaţiei din aval. În cel mai rău caz, presiunea nominală permisă a componentelor instalaţiei poate fi depăşită.

Utilizarea pompelor cu turaţie variabilă la DEA este de departe modul cel mai eficient şi economic de a furniza apă pentru cerinţele dinamice. Motoarele cu convertoare de frecvenţă integrate îndeplinesc nu numai cerinţele în creştere cu privire la performanţă (consecvenţa presiunii, lovitura de berbec minimă - important la instalaţiile cu conducte vechi), cât şi cerinţele generale cu privire la funcţionalitatea acestor instalaţii (racordarea la sisteme de management de rang superior, etc.). Ele pot fi, de asemenea, instalate într-un mod care economesşte mult spatiu, fapt foarte important pentru instalaţiile de hidrofor din tehnologia de construcţii.

Pentru administratorii de clădiri care iau măsuri preventive active împotriva Legionella, criteriile „Materiale”, „Conceptul de instalare, inclusiv tehnologia de control” şi „Proiectul hidraulic” joacă, de asemenea, un rol important în ceea ce priveşte igiena apei potabile. Instalaţiile de hidrofor din seria Hydro 2000 ME de la Grundfos sunt controlate în conformitate cu managementul FIFO al pompelor („primul intrat, primul ieşit”); acest fapt împiedică stagnarea printr-o schimbare regulată a pompelor în funcţiune. În esenţă, sunt utilizate numai pompe din oţel inoxidabil în această serie. Oţelul nichel-crom are o rezistenţă naturală foarte ridicată la coroziune şi are suprafeţe deosebit de netede; procedura de turnare de precizie a oţelului inoxidabil, de asemenea, măreşte protecţia igienei. Colectoarele din oţel inoxidabil de pe partea de admisie şi de livrare sunt realizate cu ajutorul tehnologiei de sudare orbitală care garantează suduri deosebit de netede şi curate. Evacuările colectoarelor sunt conectate cu ajutorul tehnologiei de gâtuire, care este, de asemenea, benefică hidraulic (zero stagnare, zero crăpare).

Echipamentele hidraulice special concepute previn zonele de stagnare. Beneficii: suprafeţele netede cu un coeficient de rezistenţă redus şi componentele hidraulice proiectate optim contracarează formarea biopeliculei.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Subiect:

Instalatiile de ridicare a presiunii Hydro 2000 ME - pompe de incalzire si de circulatie in sisteme de apa calda

Locația:

University of Aachen Medical Faculty

Firma:

Grundfos

GRUNDFOS PROVIDED

  • Hydro 2000 ME booster installations
  • Heating and circulation pumps in the hot water system
Grundfos pumps

PROJECT DATA

Design

  • Installation planner: Ingenieurgemeinschaft TEN, Aachen
  • Leading HVAC company: Installationsbetrieb Roderland, Herzogenrath
  • Maintenance: initial maintenance by Grundfos, thereafter carried out autonomously by the Clinic building technicans.
Grundfos pumps

TESTIMONIALS
"We would buy exactly the same booster installations again today,“ agree Kurt Carels (left) and Jürgen Peters.

Kurt Carels (left) and Jürgen Peters
Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro