16 Oxiperm Pro systems for the Munich Exhibition Center

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

16 Sisteme de dezinfecţie Oxiperm Pro pentru Messe München

Spatiului expozitional Messe München trebuie să asigure cantităţi mari de apă menajeră pentru diferite tipuri de expozitii. De exemplu, o expoziţie pentru industria IT are nevoie de o cantitate diferită de apă fata de o expoziţie de sporturi nautice. De aceea ţevile de apă menajeră trebuie proiectate astfel incat sa acopere cerintele spectacolelor care au nevoie de cele mai mari volume de apă potabilă. Având în vedere varietatea expozantilor prezenti in Sălile Expoziţionale din Munchen, au existat probleme tot mai mari atunci când apa potabilă a fost lăsată în ţevile de alimentare pentru perioade lungi de timp. Chiar şi cu spălarea manuală regulată a sistemului de apă menajeră, nu s-a obţinut un rezultat satisfăcător.

Deoarece administratorul spatiului expoziţial trebuie sa asigure „apă menajeră pentru consumul uman” terţilor, exploatează un sistem de alimentare cu apă, în conformitate cu Ordonanţa pentru apă potabilă din 2001 şi trebuie să respecte toleranţele chimice şi microbiologice menţionate în aceasta. Încălcările neglijente ale Ordonanţei pentru apă potabilă pot conduce, împreună cu Legea privind controlul infecţiilor, la o amendă sau închisoare de până la un an şi încălcările cu intenţie pot conduce la amendă sau închisoare de până la cinci ani.

Messegesellschaft München a reacţionat din vreme pentru a le oferi expozanţilor şi vizitatorilor apă de o calitate excelentă, în orice moment, acesta fiind motivul pentru care a iniţiat o licitaţie pentru un sistem de sterilizare şi curăţare a apei furnizate la cabine. Sistemul a fost instalat cu succes şi dat în exploatare de H&S Service.

Scopul a fost ca sistemul să fie complet curat şi steril în toate sălile. A fost, de asemenea, important ca dezinfecţia/clătirea efectuată cu noul sistem să fie bine documentate. Înainte de începerea unui eveniment, trebuia să fie dovedit cu acte că sistemul de apă potabilă fusese spălat şi dezinfectat pentru a oferi apă de calitate optimă până la începerea evenimentului.

După inspectarea sistemelor existente şi înregistrarea tuturor datelor relevante, H&S Service a instituit un sistem combinat de spălare şi dezinfecţie pentru cele 16 săli expoziţionale, care îndeplineau toate specificaţiile licitaţiei Messe München. Acesta a fost conectat la sistemul BACnet al Messe München. Acest lucru însemna că toate informaţiile puteau fi monitorizate şi controlate direct de la panoul de control.

Într-o sală expoziţională, sistemul de alimentare cu apă menajeră constă într-un sistem inelar exterior cu un diametru de 100 mm şi 24 de conducte de apă de 54 mm care trec prin canalele din podea. Expozanţii se pot racorda individual la conductele de apă. În partea din faţă a sălii expoziţionale se află camera staţiei de apă, de unde apa potabilă este furnizată în sala expoziţională. Un sistem de tratare a apei a fost montat pe partea opusă a sălii expoziţionale unde apa spălată a fost eliminată.

Sistemul de conducte interconectate a ridicat o altă problemă dat fiind că spălarea apei tratate de bază prin toate conductele conectate nu era soluţia ideală fără intervenţii suplimentare. Prin urmare, a fost montat un ventil motorizat la sistemul de distribuţie pentru a asigura spălarea forţată prin toate conductele de legătură. Măsurarea nivelurilor REDOX (o măsură a parametrilor de concentraţie a dezinfecţiei) de pe plăcile de spălare a făcut posibilă crearea unui sistem de spălare optim pentru sala expoziţională.

Sistemul de dezinfecţie ales a fost „Oxiperm Pro” de la Grundfos, un sistem cu dioxid de clor, care are următoarele avantaje pentru aplicare.

Dioxidul de clor este un dezinfectant acceptat pentru apa menajeră, aprobat prin Directiva privind apa potabilă (DWD 2001) şi folosit datorita rezultatelor bune in dezinfecţie, cu o stabilitate excelentă şi un efect de depozitare (efect de dezinfecţie în reţea). De asemenea, nu produce materiale periculoase sau toxice (cloramină, clorofenol, metan halogen). Dioxidul de clor dezinfectează chiar si în concentraţii foarte mici, respectiv volumele de dezinfectant adăugate sunt mult mai mici decât pentru substanţele pe bază de acizi cu conţinut de clor mai mic (de exemplu înălbitor cu clor).

Cu Oxiperm Pro, cele două componente iniţiale (acidul diluat şi cloritul de sodiu) se adaugă într-o proporţie de 1:1 pentru a produce o reacţie. Alte sisteme funcţionează cu 3 părţi de acid la aceeaşi concentraţie de dioxid de clor (2 g/l) în soluţia de bază, ceea ce înseamnă că folosind Oxiperm Pro se poate elimina orice risc de coroziune, chiar şi în apa dedurizată (datorită capacităţii reduse a tamponului). Consumul redus de acid diluat reduce la minimum costurile de exploatare.

Ca standard, sistemul Oxiperm Pro are un amplificator încorporat de măsurare a dioxidului de clor, astfel încât nu este nevoie de un amplificator suplimentar de măsurare. Este, de asemenea, instituit un sistem Conex DIA-G de avertizare privind gazul de dioxid de clor. Starea sistemului şi mesajele de eroare sunt transmise prin intermediul sistemului BACnet panoului de comandă Messe München, unde acestea sunt înregistrate. Mesajele de pornire a sistemului pot fi, de asemenea, transmise sistemelor individuale.

Sistemul de spălare realizat de H&S Service a fost montat pe partea opusă. Sistemul este montat pe o placă de bază din plastic cu un rezervor de drenaj şi este format din porţi de ecluze motorizate cu măsurare incorporată. Acest sistem de spălare este conectat la sistemul de comutare ce controlează întregul proces de spălare şi dezinfecţie. Echipamentul de comutare face parte din sistemul de spălare şi a fost, de asemenea, furnizat şi instalat de catre H&S Service. Acesta este conectat la sistemul BACnet al Messe München.

Procesul combinat de spălare/dezinfecţie poate fi activat din camera de comandă chiar înainte de începerea spectacolului. Acest lucru presupune deschiderea supapei de spălare pe plăcile din sălile de spectacol şi spălarea apei stătătoare din conducte. În acelaşi timp, sistemul controlează supapele de pe conductele de legătură din sala de spectacol pe baza programului de spălare definit. În timpul procesului de clătire, sistemul Oxiperm Pro măsoară 0,2 mg/l de dioxid de clor în admisia principală. În cazul în care valoarea redox pe partea opusă a sălii depăşeşte o valoare definită, atunci întregul sistem de apă potabilă din sala de măsurare a fost complet dezinfectat. Aceasta este, de asemenea, semnalul pentru oprirea sistemului de spălare. Supapa de spălare se închide, supapele de deviere mai mici revin la poziţia lor de bază şi întregul sistem poate trece la funcţionarea normală conform planului. O comandă poate indica, de asemenea, dacă sistemele Oxiperm Pro ar trebui să rămână active în timpul spectacolului.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Subiect:

16 Sisteme de dezinfecţie Oxiperm Pro pentru Messe München

Locația:

Munich

Firma:

Messehalle Munchen

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro