Modern technology comes to the Royal Mile

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

Situaţia

Locaţia cu o suprafaţă de 4 acri din Holyrood include clădiri care găzduiesc camera de dezbateri a Parlamentului scoţian, sălile comitetului şi cazare pentru 105 membri ai Parlamentului scoţian (MSPs) şi personal, precum şi apartamente media, centre de informare a vizitatorilor, clădiri pentru personalul auxiliar şi servicii de catering. Memoriul de utilizare a clădirii pentru Holyrood stipula ca, oriunde este posibil, noua clădire ar trebui să integreze principiile de proiectare eficientă din punct de vedere energetic şi ecologic. Obiectivul a fost acela de a obţine o construcţie economică având drept rezultat beneficii pentru utilizatori, asigurând un mediu intern de înaltă calitate la costuri de întreţinere reduse şi un consum scăzut de energie.

Soluţia Grundfos

Întreaga dezvoltare de la Holyrood a fost concepută pentru a utiliza în mod optim infrastructura existentă şi a implica efecte cât mai reduse asupra mediului. Criteriile impuse au fost următoarele: calitatea aerului de la interior trebuie să asigure un mediu de lucru sănătos; produsele sunt alese în funcţie de impactul lor asupra mediului; energia trebuie utilizată eficient; produsele nocive trebuie diminuate; apa trebuie să fie utilizată economic şi reciclată. Grundfos a jucat un rol esenţial în îndeplinirea acestor cerinţe referitoare la pompe şi pompare, asigurându-se că toate criteriile stricte de mediu au fost îndeplinite. Soluţiile furnizate au fost cele mai bune produse disponibile în ceea ce priveşte funcţiile lor individuale. Colaborând îndeaproape cu toate părţile implicate, Grundfos Pumps Ltd a jucat rolul de manager de proiect în toate etapele de construcţie pentru a asigura furnizarea în timp util a informaţiilor, cotaţiilor şi asistenţei tehnice, precum şi livrările de produse şi punerea în funcţiune.

Rezultatul

Lucrarea a fost recepţionată în mai multe faze în perioada 1999-2004. Grundfos a furnizat un total de 44 pompe - multe dintre acestea controlate electronic - împreună cu 5 grupuri de suprapresiune cu viteză variabilă şi 5 grupuri de presurizare pentru acest complex de referinţă. Aceasta a fost unul din primele proiecte de construcţie pentru care Grundfos a furnizat pompe MAGNA. Prin încorporarea de pompe cu viteză variabilă care garantează utilizatorilor reduceri de până la 70% la costurile de energie, proiectul a devenit un exemplu pentru viitoarele dezvoltări.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Subiect:

Solutie responsabila care protejeaza mediul - Pompe cu o gama larga si multiple folosiri. - Suport continuu pe proiecte si tehnic. - O solutie care exceleaza.

Locația:

Zona de 4 acrii Holyrood

Firma:

Grundfos Pumps Ltd

GRUNDFOS PROVIDED

  • Environmentally responsible solutions
  • Pumps for a wide range of different uses.
  • Ongoing project support and technical back-up.
  • A solution that not only met, bu talso exceeded the brief.
MAGNA

PROJECT DATA

The architects were the Spanish architectural practice run by Enric Miralles and his wife Benedetta Tagliabue, in conjunction with the UK RMJM practice of architects and town planning consultants. Grundfos Pumps Ltd worked on Holyrood in conjunction with the Edinburgh-based RMJM Scotland Limited, service engineers on the project.The MAGNA series of circulator pumps goes from strength to strength: the latest generation boasts improved efficiency and performance, an extended product range, and the special AUTOadapt function.

 

PRODUCT DATA

Well water – SP5 and 8 Chilled water – LPDE/CDM150/LPD125/LMD/100 Domestic hot water – UP15/UP25 BCP – TPD100 Low-temperature hot water – LMDE100/TPED100/ MAGNA UPED50 UPDE80/LPDE Discharge pump – AP12 Underfloor heating – UPSD50/LPD100 Drainage package – APLD

 

TESTIMONIALS

In conjunction with the announcement of the official opening date for the Scottish Parliament’s new building, Mr George Reid, the Presiding Officer, declared that “The opening marks a new beginning – an opportunity for all of us to concentrate on why we are here, not just to build a building, but to build a better Scotland”.

 

Links to Technical information
MAGNA/UPE Series 2000
UP, UPS Series 100

Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro