Water saving innovation just what your customers are seeking

Overview_TEXT

Privire de ansamblu

Situaţia

Instalatorii şi furnizorii de servicii de instalaţii ştiu că milioane de gospodării din Australia au sisteme reticulate de apă caldă care irosesc mii de litri de apă anual - din cauza proiectării sistemelor de apă caldă.

În fiecare dimineaţă înainte de duş, apa rece din conductele de apă caldă trebuie lăsată să curgă pentru a primi apă caldă. Dacă baia este situată la distanţă de boiler, acest lucru înseamnă o cantitate mare de apă irosită. De altfel, pentru o locuinţă cu patru persoane această cantitate poate ajunge la 20.000 litri de apă irosiţi în fiecare an*.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru bucătăriile situate la distanţă de boiler. Există multă apă care se răceşte în ţevile de apă caldă din tavane şi pereţi, care aşteaptă ca cineva să deschidă robinetul.

Antreprenorii australieni din domeniul instalaţiilor au acum o soluţie rapidă şi foarte uşor de instalat. Şi cel mai important, când trimit factura ştiu că beneficiarii vor fi încântaţi să plătească pentru că lucrarea va însemna economisirea apei în anii următori.

Soluţia Grundfos

O inovaţie inteligentă constând într-o mică pompă de recirculare şi un sistem de supape de la Grundfos, numită Comfort System, permite societăţilor de instalaţii să modernizeze rapid gospodăriile - fără a fi nevoie de montarea unei conducte de retur. Rezultatul este apă caldă imediat din sistemele electrice de încălzire a apei, indiferent cât de departe de boiler se află bucătăria sau baia.

Operaţiunea durează doar circa 30 de minute, iar beneficiile sunt imediate pentru clienţi - apă caldă la robinet fără pierderi.

Pentru Jayson Webb, Director de Filială al distribuitorului autorizat Grundfos, McCracken's Water Services Warwick (QLD), a fost important ca produsul să fie uşor de instalat şi să funcţioneze bine.

„Primul sistem pe care l-am avut, l-am instalat la mine acasă,” a spus el. „Am fost foarte surprins că a fost atât de uşor de instalat,” a adăugat acesta. Odată ce un electrician a instalat un punct de alimentare pe peretele exterior lângă unitatea de încălzire, Jayson a fost gata de începerea operaţiunii. „Am instalat pompa pe ţeava de apă şi apoi setul de supape Comfort sub masca chiuvetei şi asta a fost tot - nu a fost deloc dificil.”

Pentru locuinţele cu sisteme de apă caldă sub acoperiş unde există deja un punct de alimentare, nu este nici măcar nevoie de un electrician.

Sistemul Comfort de la Grundfos permite recircularea apei reci din conductă printr-o supapă, care este imediat înlocuită de apă fierbinte direct din sistemul de apă caldă. Acesta utilizează conducta de apă rece ca „ţeavă de retur” pentru boiler. Pompa creează o presiune diferenţială care permite apei în curs de răcire din conducta de alimentare cu apă caldă să treacă în conducta de alimentare cu apă rece prin supapa controlată termostatic.

Deoarece sistemul utilizează conducta principală de alimentare, nu este nevoie să instalaţi o nouă ţeavă de retur, economisind astfel patru până la cinci ore de muncă. Mai puţin timp - costuri mai mici pentru client. Pompa circulară mică este instalată pe conducta de ieşire a rezervorului de apă caldă. Supapa asigură derivaţia. Când temperatura apei atinge valoarea setată la supapă - aproximativ 38 grade Celsius - aceasta se închide şi opreşte circulaţia. Fiind aproape de robinet, supapa nu necesită alimentare electrică, permiţând o montare foarte rapidă.

Jayson Webb este mulţumit de faptul că inovaţia se va dovedi populară. La câteva luni de la instalarea în propria lui casă, alte două au fost instalate în locuinţe particulare şi alte două într-o staţiune exclusivistă unde clienţii se aşteaptă la băi de ultimă generaţie.

„Din proprie experienţă, vă recomand cu toată încrederea sistemul Comfort Grundfos. Faptul că am unul chiar la mine acasă îmi oferă maximă încredere în comercializarea către clienţii noştri, şi odată ce sunt enumerate beneficiile, sistemele se vând practic singure.”

Rezultatul

Rezultatul pentru locuinţele private din Australia, precum şi moteluri, hoteluri şi staţiuni este o soluţie pentru apă caldă instant apreciată de utilizatorii care de obicei se aşteaptă să dureze câteva minute până când începe să curgă apa caldă.

Pentru instalatori şi antreprenorii din domeniul instalaţiilor, sistemul Comfort de la Grundfos oferă o soluţie uşoară şi rapidă la o problemă obişnuită, ajutându-i în consolidarea propriei afaceri.

Pentru a afla mai multe despre sistemul Comfort, contactaţi distribuitorul local autorizat Grundfos chiar astăzi.

*Sursa: Raportul Profesorului Hugo Feurich, profesor de Inginerie şi membru al VDI (Societatea Germană a Inginerilor).


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Subiect:

Sistemul inovativ Grundfos Comfort poate fi montat in sistemele existente.

Locația:

Milioane de case din Australia

Firma:

McCracken's Water Services Warwick (QLD)

GRUNDFOS SOLUTION
The innovate Grundfos Comfort System
can be fitted to existing homes, without the need to fit a return line.

Comfort UP15-14
The Comfort UP15-14 with timer and thermostat, and the Comfort Valve

TESTIMONIALS
Jayson Webb says, “From my own personal experience, I am happy to recommend the Grundfos Comfort System."
Allow your customers to enjoy the convenience of instant hot water -on tap.

 

LINKS TO TECHNICAL INFORMATION
UP, UPS Series 100

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro

Contactează

Dacă aveți nevoie de o soluție similară, vă rugăm să ne conectați pentru mai multe informații.

Telefon

(+40) 21 2004100

Site internet

http://www.grundfos.ro