Solutii cu pompe inteligente in cladiri comerciale

Construind o perfomanta ridicata in cladirile comerciale

O pompa nu este doar o pompa

Creste performanta si eficienta in aplicatii cu ajutorul solutiilor cu pompe inteligente.

In fiecare cladire cu performanta de inalta calitate exista o pompa cu performanta de inalta calitate. Dar nu numai pompele sunt totul. Solutiile inetligente iti permit sa preiei controlul intregului sistem pentru a avea si mai mare performanta a cladirii. Cu proiectare si pompe inteligente, Grundfos poate asigura acest lucru.

VEZI FILMUL PENTRU A DESCOPERI AVANTAJELE

Studiu de caz

Inteligenta in actiune

University Hospital, Brussels

University Hospital (UZ) Brussels doreste sa se mareasca cu 40% in urmatorii ani, dar fara a-si creste consumul de energie. Este acesta un tel realistic si ce echipament joaca un rol important?

VIZIONEAZA FILMUL PENTRU A AFLA

MAGNA3

  • Pompe de circulatie inteligente pentru incalzire si racire
  • Moduri sofisticate de control, cum ar fi FLOWLIMIT si AUTOADAPT, reduc costurile cu energia si cu instalarea
  • Comunicatia wireless asigura punerea in functiune si diagnosticarea usoara
  • Comunicatia BMS asigura la optimizarea sistemului
Read more about MAGNA3




Solutii inteligente pentru fiecare aplicatie

Incalzire

INCALZIRE

  • Performanta imbunatatita a centralei si condensatie sigura
  • Control optim ∆P, chiar atunci cand nu sunt senzori la distanta
  • Combinatie de moduri de control pentru a controla presiunea, temperatura si nu numai


CITESTE MAI MULTE

Circulare apa calda

CIRCULARE APA CALDA

  • Economii de energie substantiale
  • Controlul temperaturii optime
  • Optimizat pentru cerintele actuale de debit



CITESTE MAI MULTE

Răcire şi aer condiţionat

RACIRE SI AER CONDITIONAT

  • Performanta imbunatatita a chillerului
  • Mentinerea ΔT
  • Reducerea riscului de debite bypass
  • Moduri de control multiple


CITESTE MAI MULTE

Stingerea incendiilor

PROTECTIE ANTI INCENDIU

  • Gama completa de solutii
  • Prezență globală
  • Solutii de instalare cu timp redus


CITESTE MAI MULTE

Ridicarea presiunii apei

RIDICAREA PRESIUNII APEI

  • Costuri reduse ale ciclului de viaţă
  • Presiune optima
  • Reducerea riscului de explozie conducte
  • Solutii de tip"conecteaza si pompeaza"


CITESTE MAI MULTE

Apă uzată

APA UZATA

  • Eficienta ridicata chiar si la densitate ridicata
  • Timp de nefunctionare redus
  • Solutii de tip"conecteaza si pompeaza"




CITESTE MAI MULTE

Dezinfectarea apei

DEZINFECTAREA APEI

  • Eliminarea optima a legionella cu dioxid de clor
  • Nu este nevoie de cicluri de temperatura ridicata, reducandu-se costurile cu energia
  • Monitorizare constanta


CITESTE MAI MULTE

Provocari si solutii

Grundfos ofera solutii inteligente care asigura o performanta mai buna, confort, control si eficienta energetica, indiferent de provocare.

Circulare apa calda

IA CONTROLUL SISTEMULUI CU O POMPA CONTROLATA DE TEMPERATURA

Apa calda instant atunci cand se deschide robinetul este de la sine inteles in cladirile comerciale. Dar abordarea traditionala pentru circularea constanta a apei calde nu este eficienta sau cu costuri mici. Consta intr-o pompa cu turatie constanta inchisa de o vana. Alternativa este inteligenta.


Aplicatii de incalzire

ASIGURA TEMPERATURA OPTIMA DE RETUR IN ORICE TIP DE CONSTRUCTIE AL SISTEMELOR CU CAZANE

O centrala in condensatie care nu condensa? Sau o centrala fara condensatie care face condensatie? Nu se doresc dar apar consecinte cum ar fi coroziunea, soc termic si costuri crescute cu combustibilul. Ele pot fi evitate prin alegerea unui control facut de o pompa inteligenta.


Sistem de repompare

NU SUPRADIMENSIONA SISTEMELE DE RIDICARE A PRESIUNII

Cand se proiecteaza sistemele de ridicare a presiunii pentru cladiri inalte, scopul este de a furniza presiunea corecta la toate nivelurile. Dar solutiile pentru proiectarea sistemului de ridicare a presiunii pot varia. Si pot face diferenta in eficienta.

Sistemul de racire

ELIMINA PROBLEMELE DE FUNCTIONARE ALE CHILLERULUI CU DEBIT VARIABIL

Sistemele de racire pot avea probleme , de aceea trebuie sa va asigurati ca este eficienta energetica si confort. Debitul variabil controlat inteligent ofera solutia.

Date debit

GRUNDFOS BIM- DATE MAI BUNE PENTRU SISTEM

BIM este un instrument valoros pentru a administra cladirea in fiecare etapa din ciclu de viata. Dar BIM se bazeaza pe desene 3D realizate la dezvoltarea produsului, ducand la fisiere foarte mari. Iti oferim atatea detalii cat ai nevoie pentru fiecare model, lasand deoparte datele care nu aduc valoare.

Interfata GPC

CAUTA SI DIMENSIONEAZA AVAND TOATE INFORMATIILE LA INDEMANA

Curbe de pompe, specificatii tehnice, desene CAD, piese de schimb disponibile, filme instalare si alta documentatie in selectarea pompei corecte pentru sistemul tau. Asistentul tau personal, Grundfos Product Center, le cuprinde pe toate acestea.

Date debit

OPTIMISEAZA SISTEMUL DE POMPARE CU OFERTA GRUNDFOS DE SERVICE

De-a lungul duratei de viata a sistemului de pompare, va putem oferi service pentru a va asigura functionarea optima. Oferta de service Grundfos acopera cerintele pentru tot ciclul de viata. Va asistam in luarea in considerare a tuturor factorilor care asigura ca sistemul are eficienta maxima.

Date debit

INTRA IN LEGATURA CU GRUNDFOS AZI

Vrei sa afli mai multe despre Grundfos sau cum va putem ajuta? Indiferent de cerinta, poti gasi datele de contact corecte ale companiei locale sau pentru service.


Grundfos Go - o lume de date la indemana ta