Incendiile în clădiri pot avea consecințe fatale pentru utilizatorii ei sau pot strica instalațiile sau alte materiale. Un sistem de şprinklere anti incendiu sau un set anti incendiu cu rolă și furtun alimentat cu apă de la un sistem de pompare anti incendiu Grundfos ce asigură siguranța și fiabilitatea oprește sau stinge focul. Un sistem de pompare anti incendiu Grundfos este dimensionat și echipat să îndeplinească specificațiile dvs și respectă și certificările locale sau internaționale. Vă oferim o gamă largă de produse pentru protecția anti-incendiu și cu ajutorul prezenței noastre globale avem o gamă largă de certificări pentru pompele anti-incendiu, cum ar fi aprobări FM,UL,VdS, LPCB, ASPSAD, Cepreven etc. Clienții dvs se pot simți liniștiți și comod datorită sistemului de protecție anti incendiu Grundfos din hotel.
Citește mai multe despre sistemele de protecție la incendiuConsumul de apă din hoteluri este ceva fluctuant. Dimineața, când toată lumea face duș, consumul de apă este mare, la fel ca după-amiaza. Consumul din mijlocul zilei este relativ scăzut, în timp ce noaptea este aproape zero. Un sistem de ridicare a presiunii apei corect dimensionat asigură presiunea corectă la orice nivel de consum de apă. Sistemul asigură confortul clienților în timp ce furnizează economii de energie substanțiale comparativ cu sistemele de ridicare a presiunii neadaptabile. De ce să pompați apa la presiune maximă în timp ce clienții dorm? O soluție de ridicare a presiunii Grundfos oferă fiabilitate superioară cu cel mai redus posibil consum de energie atât în sisteme presurizate cât și în sisteme cu rezervoare pe terasa de pe acoperiș.
citește mai multe despre ridicarea presiuniiO ședere într-un hotel este o experiență holistică unde contează aspectele pozitive. Dacă un hotel dezamagește într-un punct, atunci acel hotel are un eșec. De aceea nici nu mai trebuie pomenit că evacuarea apei uzate este considerat un parametru de bază pentru o experiență pozitivă la un hotel și ceva la care clienții nici nu se gândesc. Doar atunci când apare un incident de deversare și se inundă subsolul și Wc-ul colmatează. În astfel de situații nicio explicație nu este destul de bună pentru clienți. Fiind un furnizor complet și cu experiență în pompe de apă uzată sigure, fiabile și eficiente, alături de bazine și stații de ridicare, Grundfos este alegerea perfectă pentru a menține hotelul sigur și uscat.
Nivelul de consumDezinfecția eficientă a apei este crucială pentru sănătatea și siguranța oaspeților hotelului și poate fi chiar și o problemă de viață și de moarte. Hotelurile au un consum ridicat de apă potabilă deoarece oaspeții pot face duș de mai multe ori pe zi. Dacă apa este infectată cu microorganisme poate fi foarte riscantă. Apa care este pulverizată crează aerosoli care pot introduce bacteriile în sistemul respirator al oaspeților cu consecințe fatale. Și chiar dacă legislația anti-bacteriană este respectată, proprietarul hotelui poate avea accidente în hotelul său și mari pierderi financiare. Soluția Grundfos Oxiperm Pro bazată pe dioxidul de clor oferă cea mai bună protecție împotriva unor riscuri fatale cum ar fi Legionella sau alte bacterii.
ÎNVAȚĂ MAI MULTE DESPRE TRATAREA APEILa finalul zilei, toate hotelurile trebuie să verifice nivelul de satisfacție al clienților. O ședere într-un hotel este o experiență holistică unde contează aspectele pozitive. Dacă un hotel dezamagește într-un punct, atunci acel hotel are un eșec. Experiențele importante și excelente nu se bazează doar pe o mâncare bună, un pat comod și spațios sau o zonă de wellness de lux. Climatul interior confortabil este, de asemenea, de importanță crucială pentru evaluarea de neuitat a clienților în timpul șederii la un hotel. De aceea, orice sistem HVAC dintr-un hotel ar trebuie să permită cel mai bun climat interior în termeni de temperatură, mișcarea aerului, funcționare fără zgomot și fiabilitate. Cu pompele Grundfos ce-și controlează frecvența și pompe HVAC eficiente energetic, orice hotel este pe drumul cel bun în a asigura satisfacția clienților precum și economisirea energiei.
Explorați produsele HVAC