Pompele inteligente elimina functionarea necorespunzatoare a echipamentelor de aer conditionat si de racire

Eliminati ineficienta cu sistem de racire cu debit primar variabil

Proiectarea sistemelor de racire optime

Provocarea ta:

Sistemele de racire controlate cum trebuie sunt cruciale in mentinerea climatului interior bun si costuri de functionare reduse. Sistemele cu debit primar variabil (VPF) pot face aceste lucruri. Dar pentru a evita functionarea necorespunzatoare, un debit minim trebuie mentinut iar sistemul trebuie sa aiba capacitati de descarcare.

Solutia noastra:

Inlocuirea vanei de bypass cu Grundfos TPE3 va permite sa simplificati sistemul, in timp ce debitul ramane minim. Pompa este controlata in mod ΔP constanta, mentinand presiunea constanta in timp ce debitul peste racire se evapora, indiferent de incarcarea sistemului. Imediat ce debitul din chilller este la un nivel sigur minim, pompa TPE3 se va opri de la sine. Aceasta asigura performanta pompei cu turatie variabila primara care poate reduce limitarile de debit minim al chillerului.

Descarca whitepaper

In medie, sistemele HVAC cionsuma 30-40% din consumul de energie dintr-o cladire comerciala. Cum se face proiectarea poate influenta consumul.

Descarca ghidul de aplicatie
Grundfos Go