smartdesign by Grundfos

Abonare la newsletter
Profitați de posibilitatea de a fi la curent cu noutățile Grundfos și evenimente. Abonați-vă și vă vom trimite newsletterul.
Program de căutare produs Grundfos
Folosiți programul de căutare produse pentru a găsi produsul cerințelor dumneavoastră.

smartdesign – proiectat pentru a fi usor de utilizat

smartdesign este imaginea functionalitatii produselor Grundfos, proiectate cu funcții  inteligente astfel incat sa combine utilizarea usoara cu un aspect  elegant. smartdesign inseamna ca pompa arată bine si este usor de instalat, utilizat și întreținut.

Eleganța unui produs Grundfos este expresia vizibilă a tehnologiilor inovatoare pe care le include si care asigura o performanta fără precedent pentru pompe. Acestea rezolva multe dintre problemele intalnite de obicei in instalatiile de pompare. Solutiile Grundfos oferă acces rapid și ușor pentru tehnicienii de service, functionare cu un consum redus de energiei și sisteme de monitorizare si control pentru prevenirea erorilor si a defectiunilor din sistem.

smartdesign reflectă modul în care tehnologia inovatoare de la Grundfos se aplică produselor noastre pentru a asigura o experienta unica, simpla si usoara, clientilor care instaleaza, pun în funcțiune sau realizeaza service-ul unui sistem de pompare Grundfos. Fiecare element al unui  produs Grundfos este construit la aceleași standarde exigente, cu avantaje pentru utilizatorul final si inginerii de service.

Multe dintre caracteristicile pompelor Grundfos sunt unice: intrarea cablului, etanșarea cartuș si designul modular. Funcționalitate este un aspect cheie al functiei smartdesign; interfețele și meniurile sunt simple și intuitive iar solicitarea de informatii se realizeaza usor datorita  inovațiilor.

Aceste atribute și alte detalii tehnice precum mânerul de ridicare al pompei și suprafața ușor de curățat contribuie la extinderea duratei de viață a produsul si la reducerea costurilor totale ale sistemului de pompare.


Pompe si produsele care au Grundfos smartdesign

Designul funcțional al produselor noastre combină aspectul elegant cu funcții inteligente pentru a raspunde cerintelor pe care le au clientii.


 

SE & SL 9-30 kW, Pompe pentru ape uzate

Viziteaza pagina produselor SE& SL

SE & SL 9-30 kW, Pompe pentru ape uzate

Noua gama de pompe SE și SL pentru ape uzate are cea mai buna eficiență totala disponibila în prezent pe piata.

SL 0.9 -11 Kw, Pompe pentru ape uzate

Viziteaza pagina produsului SE

SL 0.9 -11 Kw, Pompe pentru ape uzate

Gama de pompe SL a fost realizata pentru a optimiza performanța în sistemul dumneavoastră, reducând factorii de risc cunoscuți și cerințele de întreținere. Pompele SL sunt deosebit de rezistente in functionare pe termen lung si au un design ce permite realizarea usoara a service-ului.

SE 1.1-11 k, Pompe pentru ape uzate

Viziteaza pagina produsului SE

SE 1.1-11 k, Pompe pentru ape uzate

Gama de pompe SE a fost construita pentru a funcționa ani de zile fără probleme. Pompele SE sunt utilizate in aplicatii sub apă sau pe uscat, sunt extrem de fiabile iar service-ul se poate realiza foarte ușor.

SEG, Pompe pentru ape uzate

Viziteaza pagina produselor SEG

SEG, Pompe pentru ape uzate

Pompele SEG au fost proiectate pentru pomparea apelor reziduale și netratate în comunități mici.

Sisteme de control si monitorizare

Viziteaza pagina cu Sisteme de control si monitorizare

Sisteme de control si monitorizare

Solutii inteligente de monitorizare și control dezvoltate special pentru aplicații in domeniul apelor uzate

Tehnologii de pompare inovatoare pe piața utilităților de apă

Obiectivul Grundfos este de a introduce tehnologii inovatoare de pompare, de a ridica continuu ștacheta performantei si de a stabili noi standarde pentru sisteme și soluții de pompare.


 

 

 

Grundfos Blueflux®

Mai multe despre Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux® este imaginea motoarelor eficiente energetic de la Grundfos si reflecta modul în care stabilim standardul in tehnologia de pompare.

AUTOADAPT de la Grundfos

Mai multe despre AUTOADAPT

AUTOADAPT de la Grundfos

AUTOADAPT reprezinta cel mai bine sistemele inteligente Grundfos, de adaptare a consumului la cerintele din instalatie, si face parte din setul de valori care definesc modul in care continuu stabilim noi standarde.

S-tube de la GRUNDFOS

Mai multe despre S-tube

S-tube de la GRUNDFOS

Revolutionarul rotor S-tube este singurul rotor de pe piata ce nu compromite eficiența hidraulică si libera trecere prin pompele pentru ape uzate. Rotorul S-tube stabilește noi standarde pentru proiectarea hidraulică a pompelor pentru ape uzate, oferind mai buna eficiență hidraulică existenta pe ...


Cum vi se pare site-ul nostru?



Comentarii suplimentare

Email